This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3834:LDO 补偿

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628321/uc3834-compensation-of-ldo

器件型号:UC3834

尊敬的 e2e 会员:

我正在设计一个使用 UC3834和 PMOS 导通器件的线性稳压器。 我将介绍这份用于补偿的文档。

www.ti.com/.../slyt194.pdf

请告诉我、UC3834中误差放大器的输出电阻是多少? 第2页使用 Roa 作为300k Ω。 UC3834的这个值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    它的范围应该介于(Vin-1.5V)/100mA 之间。

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、根据您给出的公式(我不知道它是如何产生的)、Vin 应为30001.5V (接近30kV)、以获得300kOhm 电阻。 我认为、在整个 LDO 上下降近30kV 是不切实际的。 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant,

    抱歉、错误答案让您感到困惑、误差放大器输出阻抗是 UC3834数据表第4页和第5页中所述的负载和频率的函数、下面是有关如何估算此类阻抗的屏幕截图:

     

    因此、通过使用第5页的引脚14的输出阻抗(误差放大器输出阻抗)等式(第一个屏幕捕捉)和第4页的误差放大器增益@ 1kHz (第二个屏幕捕捉大约50dB)、我们得到的阻抗为近似值  ROA = 700 x 10^(50dB/20dB)= 221.4千欧。  再次进行

    BR、

    Haidar