This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:在非永久电源上启动序列

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632927/tps65311-q1-start-up-sequence-on-non-permanent-power-supply

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

我收到了客户的以下问题。

YR 要求在非永久电源启动后不启动斜升。

除了通过 SPI 发送 LPM0命令并 发生任何错误外、是否有任何方法可以实现上述目标?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    我将此帖子分配给了熟悉 TPS65311-Q1器件的工程师、工程师将能够回答您的问题或提出后续问题、从而更清楚地了解您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    TPS65311在 VBAT/VIN 升至 POR 阈值以上时立即加电、对此我们没有任何控制。 如果它们希望将 VBUCK1的斜升延迟几毫秒、它们可能会略微增加 VT 引脚上的电容器以延迟斜升。 如果它们增加 VT 引脚上的电容器、VT 引脚上的电压会缓慢上升、达到 VT 阈值、可能会稍微延迟。

    否则、它们必须使用某种外部逻辑来控制 GPFET (如果它们使用)。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthe-San、

    感谢您的回答。

    请确认以下内容。

    >我们对此没有任何控制。
    我知道、通过 SPI 发送 LPM0命令或发生任何错误是有问题的。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    可使用 SPI 将器件置于 LPM0模式、WAKE (低至高信号)可用于再次启用器件。 但是、当电源首次斜升时、一旦达到 POR 阈值、器件就会打开、并且在首次电池斜升期间、WAKE 不受任何控制。

    此致、

    Murthy