This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40z60:适用于40x60的 BQTester

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQMTESTER, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629056/bq40z60-bqtester-for-40x60

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQMTESTERBQPRODUCTION

BQMTester HPA169或 HPA495是否可以与 BQ40z60或40z50搭配使用?

或者、这些器件是否有其他版本或校准板?

谢谢、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    否、您将需要使用 bqProduction。
    谢谢
    Onyx