This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:什么是 Battery Management Studio 中的错误代码1470?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592999/bq28z610-what-is-error-code-1470-from-battery-management-studio

器件型号:BQ28Z610

您好!

在我的 BQ28Z610定制 PCB 板上、当我尝试更新化学成分数据时、会显示错误代码1470。 1470是什么意思? 如何解决此问题?

我还记得、当我第一次连接 EV2300时、它能够让我第一次更新化学物质、但之后、我注意到我始终会收到错误1470。 我是否需要更换 IC?

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK

    您是否能够对不同的化学 ID 进行编程? 此外、您能否确保您的器件未密封?
    此外、确保您没有设置任何安全或永久故障标志、然后确保您的电池电压高于3V

    请告诉我这是否有帮助

    谢谢
    Onyx