This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:反冲电压调节时 IC 损坏

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633210/tps65185-ic-damaged-at-kick-back-voltage-adjustment

器件型号:TPS65185

您好!

我尝试了两次从 EPD (9、7英寸 EINK)(不同电路板)获取必要的 VCOM 电压。 遗憾的是、由于测试了一段时间、我的
TPS65185不再进行任何 I2C 通信。 也很热。 ->损坏。
在最后一次检查时、我得到了一个值:0x33 (可能是有效的)

我的 stm32f4代码:

   HAL_GPIO_WritePin (GPIOA、WAKEUP_Pin、true);
   HAL_DELAY (1);
   HAL_GPIO_WritePin (GPIOC、PWRUP_Pin、true);
   HAL_DELAY (1);
   SEND_i2c_data (0x04、0x20);//设置 HiZ 位

   EPD_COMPLETE_NOV();

   SEND_i2c_data (0x04、0xA0);//设置 ACQ 位
   操作    
   {
         Read_i2c_data (0x07);
         Result = i2c_read_buffer & 0x02;
   }
   while (结果=! 0x02);   //等待 VCOM 测量完成

   Read_i2c_data (0x03);
   Read_i2c_data (0x04);

我不明白为什么只有在这个例程中、IC 才会升温这么多。 它通常具有热关断功能。

如果您能给我一些帮助、我将不胜感激。

此致、
Bene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否联系过向您销售 TPS65185芯片的供应商(例如当地经销商)以请求退货、以便对损坏的器件进行故障分析(FA)?

    每次在每个 PCB 上执行此例程时是否都会发生损坏?


    这些只是一些初始的后续问题、如果您能回答这些问题、将会有所帮助。 我还将此帖子分配给了 TPS65185器件专家、他们可能会提出更多问题以尝试帮助解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    我将尝试 FA (这是免费的吗?)。 在这个(VCOM)例程上、两个 PCB 都已损坏。 仅在该例程中。
    在 EPD 上显示数据工作正常。

    我的主要原因是、由于 PWRUP 所有电源轨同时导通、IC 变热。 然后我重复了
    这个例程、而不是观察热关断中断、因为我一直重新启动例程...
    我希望这是失败的...!?

    也许您还有其他想法。

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、FA 是自由的、但您首先知道驱动波形使用的脉冲长度是多少? 如果脉冲过大、则可能需要减小、因为脉冲长度应与驱动电压成反比、约或小于240ms。

    运行此例程的大多数时间、器件都会经历热关断吗? 在重新运行例程之前、您需要等待多长时间、最终在完全失败之前看到了多少次停机?

    器件应在不导致热关断的情况下进行 PWRUP、如果是这种情况、也应在正常运行期间看到。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲长度约为240ms。

    问题是、我不能说它是否运行到热关断状态、因为我没有检查合适的寄存器。 我总是重新启动例程。
    我立即重新启动了该例程、因为我一直在修改软件。
    但我昨天检测到 EPD 损坏(电路路径损坏)。 可能会导致短路...

    但我也不明白为什么我无法再与 I2C 通信、如果电源轨的热关断可能存在问题

    我想我必须做一个新的检查...