This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:我是否可以使用 LM2733实现-11V 输入、+5V 正输出的功率?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628952/lm2733-may-i-use-lm2733-to-implement-a-power-of-negative--11v-input-positive-output-5v

器件型号:LM2733

我尝试设计-11V 至5V 的转换器

电流。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我的电路现在工作了!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、
    很高兴听到这个消息。 通过 D2实现的 UVLO 可能无法正常工作、因为 VIN 电容器可以保持电压、而 IC 不知道输入电压是否会突然下降。 您可以考虑在输入电源轨上使用电阻分压器来设置 UVLO 阈值。
    谢谢、
    Youhao Xi