This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:连接到微控制器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592989/tps7a85-connection-to-microcontroller

器件型号:TPS7A85

你(们)好  

我是多伦多大学的本科生、我想知道是否可以使用微控制器来调节输出电压、从而控制该组件上的引脚。  

如果没有、有人可以推荐使用微控制器进行调节的线性稳压器吗?

谢谢!  

Conrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    是的。 只要 MCU 具有漏极开路输出、您就可以使用 ANI-OUT 引脚控制 LDO 的 Vout。

    这些引脚仅在拉至 GND 时才会增加基准电压。

    希望8秒能回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的回答。 还有一件事-它能否产生由 MCU 驱动的正弦变化电压?

    再次感谢!  

    Conrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Conrad、

    ANE-OUT 引脚可在0.8V 至3.95V 范围内以50mV 为步长控制 Vout IN。 因此您可以近似计算正弦波。 需要记住的一点是、TPS7A85只能提供电流。 它无法灌入。 因此、仅当 Vout 上有负载时、Vout 才会下降。

    这有道理吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    好的、这是有道理的。

    在这里有点偏离主题、但我要将其与 VCO 相连。 我们能否使用 VCO 控制电压和频率输出?

    再次感谢、

    Conrad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否知道该稳压器的效率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    我不确定您将如何使用 VCO。 以下是使用 I/O 扩展器 来控制 ANE-OUT (TM)的应用手册的链接:  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Conrad、

    LDO 效率相当高、即 Vout/Vin。 实际上、它是 Vout* Iout/(Vin*(Iout+IQ))、其中 IQ 是 LDO 的静态电流。

    此致、