This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 &放大器;LM5025应用问题

Guru**** 2600815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628978/lm5022-lm5022-lm5025-application-question

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5025

大家好、

我有 LM5022和 LM5025问题需要您的帮助、谢谢。

A. LM5022
LM5022的 OUT/RT 引脚在接地短路时具有保护功能?

B. LM5022
哪个引脚可以实现锁存功能? LM5025可以通过 RT 引脚实现。

C. LM5022
如果使用反激式拓扑、SS 引脚无法通过更改 CSS 引脚电容来调整上升时间。 上升时间是固定的。
支出是否可以提供参考上升时间值或计算 formura?

D. LM5022/LM5025
如果数据表上推荐的 Cvcc-pin、会发生什么类型的问题?
由于我们的客户要求、接通 延迟需要400ms。

F. LM5025
IC OUT_B 引脚在 IC OUT_B 和 MOSFET 之间连接一个电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:
    您应将其拆分为两个单独的帖子:1个用于 LM5022、另一个用于 LM5025。 原因是、这两个器件现在属于两个不同的产品系列、需要单独支持。 我们是支持 LM5022的团队。

    回答以下问题

    答:它应该是限流的、但我们不建议将 RT 引脚短接、也不建议将其保持断开状态。
    B:您可以使用 UVLO 引脚。 将其拉至 GND 将关断 IC。
    C:在反激式中、SS 仍然可以控制上升时间、因为它只允许占空比从0逐渐增加。 控制输出上升时间的更直接的方法是在次级侧使用运算放大器作为误差放大器、并通过 RC 软启动运算放大器的基准电压。
    D:不应使用非常大的 VCC 电容器来实现延迟。 大电容会使 IC 的内部 VCC 稳压器负担过重。 在 EN 或 UVLO 引脚上使用延迟是更好的选择。
    F:电容器将 OUTB 信号反相、以便能够驱动 PFET (在图 Q2中是 PFET)

    谢谢