This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:有关浪涌电流和输出电容器的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TAS5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633357/tps54302-questions-about-rush-current-and-output-capacitor

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TAS5132

您好!

我确认 TPS54302的工作情况。
我想问两个问题。

(1)在测量启动时的电流时生成浪涌电流。
   即使在启动时过流限制也能正常工作吗? 我之前使用的某些器件在启动时不检测过流。

(2) TPS54302为 TAS5132的 VDD 供电。
   VDD 中有一个滤波器、但该滤波器是否会影响 TPS54302的运行?
   附图中的大容量电容 C36使用两个4.7uF OS 电容。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我认为电流不会在启动之前唤醒。
    2) TPS54302的输出电容是多少? 在您的设计中,C36=4.7*2 uF,而不是图中的22uF? 如果是、我认为这对于该设计是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将更正(1)的内容。 在我的测量中、电感器电流在软启动期间突然增加。 见下文附件。
    虽然测量结果为1.14A、但如果此电流增加并达到电流限制值、电流限制是否工作?

    TPS54302的输出电容器使用100uF 陶瓷电容器。
    最后一个连接的波形是从 TAS5132上的 EVM 数据中摘录的。
    因此、我的电路使用两个4.7uF OS 电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)该 IC 具有内部软启动电容、在软启动期间、输出电压上升到 Vref、然后软启动停止工作、Vout 由 Vref 和 FB 分压电阻器决定。  

    2) 2)对于 TPS54302输出电容、100uF 过大、44uF 就足够了。 22uF 也是可以的。 因此、您可以参考 DS 来选择 TPS54302的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我了解了(1)的内容。
    但是、如果浪涌电流在软启动期间流动、是否有可能损坏 IC?
    我使用的产品在启动时不支持电流限制。 此时、IC 被浪涌电流破坏。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    浪涌电流仅为1.14A < OC 限制(5A)、不会发生 OCP。
    浪涌电流可通过以下公式进行计算:
    浪涌* TSS = Vo * Cout + Ioad * TSS
    当 Cout 较大时、浪涌电流也会很大。
    因此、减少 Cout 可以减小浪涌电流。  

    但是、我认为 Cout=100uF 是可以的、没问题。
     
     
    2. OCP 功能在软启动期间处于激活状态,我认为没有 IC 损坏的风险。

    3.过滤器盖 C36=4.7*2uF 没有问题。