This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:输出短路的损坏

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, TPS61099, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632556/tps610981-the-damage-of-the-output-short

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS61021A

你好。
它是以下 URL 的延续。
e2e.ti.com/.../2332357

当输出短接至 GND 时、对 TPS610981有什么损坏?
我的客户希望了解损坏的详细信息。
尽管它可能会损坏、但增大输出电压是不好的。
(例如6V)

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS610981未提供短路保护、如果 VOUT 对地短路、则会有很大的电流流经高侧 FET 的背二极管、然后器件将损坏、

    如果您需要短路保护和超低功耗升压、可以使用 TPS61099。

    该升压的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    感谢您的快速回复。

    如果损坏导致输出变为零、则表示正常。
    但是、输出电压增加的是 NG。
    是否存在输出电压增大的故障?

    我的客户使用以下条件。

    输入电压:2V ~ 3.2V
    输出电压:3.3V
    输出电流:5uA ~ 6mA

    对于 TPS61099、我认为3.3V 输出在3.2V 输入下很难实现。

    (根据 WEBENCH。)

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是什么 MENA NG? 当 VOUT 短接至 GND 时、如何提高 VOUT?

    TPS61099或 TPS610994可满足您的应用需求、它具有降压模式、即使输入高于3.3V、3.3V 输出仍将保持稳压状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢你的答复。

    由于 TPS610981是升压转换器、我担心会发生额外的升压、具体取决于损坏的器件。
    如果没有这种可能性,请这样回答。

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然不明白你的观点。 您是不是说如果 tps610981失败、tps610981仍将升压至非稳压值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢你的答复。

    是的。
    我的客户希望了解失效防护功能。

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VOUT 对地短路损坏 TPS610981、则高侧 MOSFET 将短路或开路。 因此输出电压将为零或 VIN。 它不会被提升。
    根据您的规格、这是两节碱性电池还是 LiMnO2电池? 什么是终端设备? 为什么您从 TPS61021A 和 TPS610981中进行选择、它们是两个完全不同的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    感谢您对失效防护的回复。

    电池是锂离子电池。
    它用于物联网设备。
    我的客户同时使用 TPS61021A 和 TPS610981。

    TPS61021A   Vout=3.5V、Iout=800mA
    TPS610981   Vout=3.3V、Iout=6mA

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说有点奇怪、锂离子电池可以低至2V?
    您能给我一个电子邮件地址吗、我们可以通过电子邮件对此进行讨论。 或者、您可以发送电子邮件给我 A0222798@ti.com 以获取任何升压转换器支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的信息。

    如果我从我的客户那里获得有关电池的更多信息、我会向您发送电子邮件。

    此致、
    DIE-K