This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:参数设置

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628262/bq40z50-r1-parameter-setting

器件型号:BQ40Z50-R1

我们何时需要修改以下参数?

校准 FET 温度模型 系数 A1
校准 FET 温度模型 系数 A2
校准 FET 温度模型 系数 A3
校准 FET 温度模型 系数 A4
校准 FET 温度模型 系数 A5
校准 FET 温度模型 系数 B1
校准 FET 温度模型 系数 B2
校准 FET 温度模型 系数 B3
校准 FET 温度模型 系数 b4.
校准 FET 温度模型 rc0
校准 FET 温度模型 ADC0
校准 FET 温度模型 RPAD
校准 FET 温度模型 RINT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    请将其保留为默认值。 它们很少需要修改。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    我们的项目是高功率电池组、4S3P 7500mA。
    如果我们使用不同的封装 MOSFET (3并联)、则热阻器会有所不同。 我们为什么使用相同的参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我仔细检查了这个。

    这些参数不适用于 FET、而是适用于您将放置在 FET 附近的热敏电阻、以测量 FET 温度。 如果您将使用相同类型 的热敏电阻来测量电池、则它们将具有相同的效率。 如果热敏电阻不同、则您将 使用随附的 Excel 工作表获取系数。

    e2e.ti.com/.../4370.bq40z50-family-Thermistor-Coef-Calculator.xlsx

    谢谢

    Onyx

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    明白。 谢谢!!!!

    该工具不提供以下参数、以下参数如何?

    校准FET 温度模型rc0
    校准FET 温度模型ADC0
    校准FET 温度模型Rpad
    校准FET 温度模型提示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim
    我认为这些应该保持原样。 但让我仔细检查一下、然后返回给您
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、
    我在代码中验证了这些应该保持不变。 请勿修改。

    谢谢
    Onyx