This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:关于 Qmax 更新和 LiFePO4化学成分

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593017/bq40z50-r1-regarding-qmax-update-and-lifepo4-chemistry

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ4050

我计划在我的应用中使用 bq40z50、它包含持续充电和放电、并且很少或没有休息时间。

1) 1)如果我在生产阶段执行一次 Qmax 学习过程(即现场几乎没有 Qmax 更新)、是否可以?

2) 2)我在测试阶段一直使用 LiCoO2。 现在、我已决定改用 LiFePO4化学物质。 除了更改数据闪存中的电压或温度参数之外,是否还需要其它步骤/修改??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    1.  bq4050是一种 CEDV 监测计、适用于电池充满电和放电到耗尽的应用。  
    2. 您还需要更新化学 ID 以匹配新的电池化学成分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    我认为客户使用的是 bq40z50-R1、这是一种 IT 计量器。

    您好、Venugopal、

    1.应执行成功的(优化)学习周期,以便更新 Qmax 和 Ra 表。 成功的学习周期只需执行一次。

    2.我认为在数据闪存参数方面应该可以、因为它们通常是锂离子电池的默认值。 但您需要为新电池编程新的 Chem_ID。

    希望这对您有所帮助、