This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24100:输入电流

Guru**** 2399115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592716/bq24100-input-current

器件型号:BQ24100

好的,这是我的发送时间。 我正在对我们的家用充电器中的一个电子监控设备执行 FA。 我们一直用烧毁的电路板将它们放回场中、芯片几乎被毁了。 我发现 输入引脚和输出引脚短接至 连接到电路板接地的 PGND 引脚17和18。 我们的 TE 组以任何方式为充电器创建了测试仪。  此  器件可接受的输入电流 I m 测量值为1.4A。在规格中、我找不到有关输入电流限制的任何内容。 这是第一个问题、允许的最大输入电流是多少。 FET 是否会在输入电流为1.4A 时损坏。 我知道输出额定值为 2.2A。 是否有任何其他客户看到过与此器件类似的内容? 我正在尝试找到失败的根本原因。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否回答了一个问题? 如果不是,请证明您的精神,并详细描述问题和您的应用。
    谢谢、

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们看到我们的充电器单元在 BQ24100烧坏以及 PCB 的情况下从现场返回。 我的板已被 X 光磨损、在芯片下方未发现可吸烟枪。 我从返回后未通过测试的器件中移除了器件、输入和输出短接至 GND。 引脚3和4以及引脚1和20与引脚17和18 PGND 引脚之间的电阻为1.5欧姆。 它们又连接到 OUT 板 GND。 我正在尝试 OT 找到故障的根本原因。 我借用了我们在 MFG 地板上使用的测试仪、输入端的电流为1.4安培、输出端的电流为1.6A + II 知道输出将处理高达2.2AMPS 的电流、但我不知道输入可以处理什么。 FET 是否会因1.4A 的 INCURRENT 而受损并在稍后导致故障? 任何指导都将有所帮助。 我们担心的是、该单元位于我们其中一个 ELECTRIONIC 监控设备的家用充电单元中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请不要使用大写字母、这很难识别。 此外、请确认您的问题是什么、并清除测试条件和测试数据。

    此致