This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:DCDC4启动问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631514/tps65218-issue-with-dcdc4-startup

器件型号:TPS65218

你好、

我们遇到了浮点问题、即有时 DCDC4在上电后无法启动。 我们的启动序列:

1) 1) DCDC6 -正常、

2) 2) DCDC5 -正常、

3) 3) LDO1 -正常、

4) 4) DCDC3 -正常、

5) 5) DCDC4 -故障。 500ms 后重新启动。 转到步骤1)

之后、我们决定在 GND 和 L4A (引脚13)之间放置200pF 陶瓷电容器。 现在它运行得很好。

您能解释一下问题是什么吗? 我们能否在大规模生产中使用此解决方案(200pF 电容器)? 您能否提供任何其他解决方案?

P.S.

原理图文件链接: www.dropbox.com/.../schematic.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksey、
    我以前没有看到过这种情况。 我会将您的问题转交给我们的专家、看看他是否有任何想法。

    感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的戈登,我们将耐心等待。
    在另一个论坛分支机构中、我们发现了同样的问题(未解决):
    e2e.ti.com/.../2187210
    TI 员工 Paul Kundmueller 提供以下产品:
    "...可以尝试在 GND 到 L4A 之间放置肖特基二极管或电容器?..."
    但该电容器(或二极管)不在 TI 原理图示例上。 因此、我们不确定该解决方案是否完美。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gordon、您能否提供 DCDC4的内部原理图? 我们将尝试自己解决这个问题。 现在没有时间期待更多了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksey、

    很抱歉耽误你的回答。

    这是由 DCDC4上的大浪涌电流引起的问题。 我们建议在 L4A 引脚的接地端放置一个散射二极管或100pf-300pF 电容器。 更好地将接地连接到 DCDC4输出电容器、并将多个过孔连接到 PowerPAD、同时将输出电容器靠近电路板同一侧的 PMIC 也会有所帮助。

    目前、这是我们的最佳解决方案。 我们应该在明年的某个时候进行一次新的芯片修订、以解决这个问题、因此根据这一问题投入生产的时间、它可能是一个临时修复、或者如果需要一个更永久性的修复。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、
    非常感谢