This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM3320-BATT-EV:能否更动态地控制输出电流、而不是仅控制两个高电流和低电流限制?

Guru**** 2619845 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592889/sm3320-batt-ev-can-i-control-the-output-current-more-dynamically-instead-of-just-two-high-and-low-current-limits

器件型号:SM3320-BATT-EV

大家好、  

我正在寻找可编程太阳能 MPPT 充电控制器 IC 或开发板。 我的主要目的是让可编程控制太阳能电池板的输出功率和电压、从而控制太阳能电池板生成的总体功率。 我遇到过 SM72442 (IC)和 SM3320 (评估套件)、但我有几个问题要问。  

1) 1) SM72442为我提供了一种通过硬件(使用电阻器)来指示输出电压和电流的方法、或者我可以使用与 IC 的 I2C 通信来覆盖输出电压和电流、并设置一些寄存器值。 这是一个理想的解决方案、但使用直流/直流转换器和 H 桥驱动器构建完整电路所需的工作量是我希望避免的开销。  

2) 2) SM3320具有我需要的所有硬件。 其应用手册还介绍了设置输出电压限制的方法。 但是、它表示电流调节仅在两个级别完成:高电流和低电流、这是通过更改外部电阻器来完成的。 我想知道是否可以通过设置套件 SM72442 IC 中的寄存器值来覆盖它? 该硬件中是否有任何东西会阻止我这么做?  

请记住我的总体目标:对太阳能电池板输出进行可编程控制。 我想将此套件与我的 PC 集成在一起、我的主算法将在那里运行以动态设置限制。  

此致、  

Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noman、您好、我已将您的帖子移至 SM72442的相应论坛。