This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:CHG 引脚何时变为低电平?

Guru**** 2567395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630892/bq25101-when-does-the-chg-pin-goes-low

器件型号:BQ25101

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 BQ25101。

 他们对该器件有如下疑问。 请问您的回答或评论吗?

 问题:BQ25101的 CHG 引脚何时变为低电平? 它是否仅在首次充电期间如器件数据表所述变为低电平? 在预充电状态期间、CHG 引脚是否不是低电平?

 请提供您的答案。

 此致、

 Kazuya Nakai。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请给我您的回答或评论吗? 我的问题如下所示。

    TPS2510x 数据表(SLUSBV8C)中描述的"首次充电"是否意味着在终端加电后进行的首次充电?
    2. TPS2510x /CHG 端子在首次充电的预充电状态下是否变为低电平(不是"快速")?

    非常感谢您的回答。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 bq25101 /CHG 引脚的说明
    "一. TPS2510x 数据表(SLUSBV8C)中描述的"首次充电"是否意味着在终端加电后进行的首次充电?"-是-另外、/CHG 引脚在充电时不会再次变为低电平。 但将通过循环输入电源、移除和更换电池或将 TS 引脚拉至低电平然后释放来重置。

    "二. TPS2510x /CHG 端子在首次充电的预充电状态下是否变为低电平(不是"快速")?"-是、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    非常感谢您的回复。
    这些信息对客户和我们很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。