This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:数据表中的电源电流规格

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592556/tlv803-for-supply-current-spec-in-datasheet

器件型号:TLV803

大家好、

我想仔细检查数据表中的电源电流规格。 您能否确认以下问题?  

对于 IDD 的最大电流(Vdd=6V)、

-。 无论外部上拉电阻器大小如何、它是否在30uA 以内?

-。 无论用于复位的 FET 打开/关闭与否、它是否在30uA 以内?

谢谢、

此致、

Sam Lee

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam Lee、

    1)在30uA 以内、输出未连接(未连接电阻器、无负载)

    2) 2)在30uA 内、考虑 FET 是导通还是关断。 当内部 FET 导通时将出现最大电流 、此规格对此进行了说明。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    实际上、我的问题是确认 存在负载 (连接电阻器等)时的最大电源电流是否在30uA 以内 。 外部负载上的电源电流是否超过30uA 去尖峰?

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam Lee、

    我现在看到您的问题。 我的理解是、即使内部 FET 导通、输出负载具有外部上拉电阻、外部上拉电阻器也会通过内部 FET 将来自源极的电流拉至 GND。 这仍然不应导致 IDD 增加、因为 IDD 电流用于开启栅极 FET、并且不依赖于输出。

    要回答您的问题、输出不会影响 IDD。 这假定源与 VDD 和上拉电阻器源是分离的。

    Michael