请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV803 大家好、
我想仔细检查数据表中的电源电流规格。 您能否确认以下问题?
对于 IDD 的最大电流(Vdd=6V)、
-。 无论外部上拉电阻器大小如何、它是否在30uA 以内?
-。 无论用于复位的 FET 打开/关闭与否、它是否在30uA 以内?
谢谢、
此致、
Sam Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想仔细检查数据表中的电源电流规格。 您能否确认以下问题?
对于 IDD 的最大电流(Vdd=6V)、
-。 无论外部上拉电阻器大小如何、它是否在30uA 以内?
-。 无论用于复位的 FET 打开/关闭与否、它是否在30uA 以内?
谢谢、
此致、
Sam Lee
Sam Lee、
我现在看到您的问题。 我的理解是、即使内部 FET 导通、输出负载具有外部上拉电阻、外部上拉电阻器也会通过内部 FET 将来自源极的电流拉至 GND。 这仍然不应导致 IDD 增加、因为 IDD 电流用于开启栅极 FET、并且不依赖于输出。
要回答您的问题、输出不会影响 IDD。 这假定源与 VDD 和上拉电阻器源是分离的。
Michael