This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:将 TPS23754连接到符合802.3 af 标准的 PSE

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631052/tps23754-connect-tps23754-to-a-pse-that-compliant-to-802-3-af

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23750

您好、先生、

我使用137Ohm 作为 TPS23754的 Rcls、 在802.3 at 中、分类结果将为2类。

我想知道的是、如果现在我将其连接到符合802.3 af 标准的 PSE、那么结果将是基于下表的1类? (计算方法为1.5V/137Ohm = 10.9mA)

或者、在将 PD 连接到 符合802.3 af 标准的 PSE 后、性能如何? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、


    请参阅数据表的第9页、了解较旧的.af 器件 TPS23750。 www.ti.com/.../tps23750.pdf

    电阻器需要更大(953欧姆)才能归类为1类。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我想我得到了答案。 PSE 仅关心 iCLASS、因此我不需要更改 Rclass、例如 TPS23750的 Vclass 为10V、因此 iCLASS 为10/953=10.5mA、而 TPS23754的 Vclass 为2.5V、 那么、如果我使用243作为 Rclass (2.5/243=10.3mA)、我会得到1级、对吗?

    现在我的问题是、如果.at PD 连接到.af PSE 会怎样? .af PSE 将如何工作? 启动过程是否有任何不同? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    很抱歉耽误你的时间。 IEEE803.2af PSE 还应将 PD 归类为1类、因为243 Ω 电阻器将允许满足10mA 电流条件。 唯一的区别是.af 仅查看第一个分类脉冲(CLSA)。 没有具有 CLSB 的额外分级脉冲。

    谢谢、
    Thomas A.