This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090迁移- Fusion 导入问题

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628808/ucd9090a-ucd9090-migration---fusion-import-issue

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

我正在尝试将设计从 UCD9090迁移到 UCD9090A。  为了避免从头开始重新执行项目、我将尝试将旧设置导入新器件。

我已在离线模式下打开 Fusion 工具(v7)、然后单击"Create new offline system from start"(从头创建新的离线系统)。

我选择新器件作为 UCD9090A。

我单击"Click to Configure Device"按钮。

此处是我希望单击"文件"->"导入设备"的位置、但该选项呈灰色显示、我无法单击它。

有什么关于如何继续的想法?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于实时器件、GUI 可以将项目文件(.xml)从 UCD9090导入 UCD9090A。  对于离线模式、此功能当前不可用。 您是否有带电的 UCD9090A 器件?

    如果您没有实时 UCD9090A 器件、请共享 UCD9090项目文件、我们可以帮助您手动转换为 UCD9090A 文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将购买一些器件、谢谢。