This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25121:在应用电池电压时 bq25121不启动

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592460/bq25121-bq25121-not-starting-up-upon-spplication-of-battery-voltage

器件型号:BQ25121

我遇到了一个问题、即 SYS 输出在插入电池后的冷启动时不进行调节。 由于我使用开关为 MCU 供电、因此这不会让我感到很远。 我发现、如果我将 CD 短接至 BAT、它就会加电、这显然不是一个好的解决方案。 所需的引导顺序是什么?如何确保始终满足时序要求?

e2e.ti.com/.../Sheet3_5F00_charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我看不到这种情况会怎样发生。 您能否在示波器上根据 BAT 绘制 PMID 和 SYS? 您的 VBAT 电压是多少?

    另请注意- 我看到 I2C 不会上拉到 VSYS、而是通过原理图上的图表串联。 只需检查-  

    此致、

    Gautham