This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:禁用两个降压控制器 CH1和 CH2

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633366/tps51285b-disable-two-buck-controllers-ch1-and-ch2

器件型号:TPS51285B

您好、先生、

我们的客户的应用需要高输入电压3V LDO 和5V LDO。 他希望使用 TPS51285B 的 VREG3、VREG5并禁用双路降压控制器。 您能否指导我们如何处理 CH1的引脚和 CH2的引脚?

此致、

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他需要的 LDO 的输入和负载是多少? 如果输入电压大于 LDO 输出且负载较重、请勿使用 LDO、因为功率损耗较高。 在该应用中、降压比 LDO 更好。
    为了禁用 CH1和 CH2、只需将 EN 引脚拉至 GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    感谢你的答复。
    很抱歉、我想知道如何处理这些引脚(EN1、EN2、VCLK、VBST1、DRVH1、 SW1、DRVL1、VO1、FB1、CS1、 VBST2、DRVH2、SW2、DRVL2、FB2、 CS2)如果 CH1和 CH2未被使用。
    我从以下链接中了解到。 如何在仅使用 CH1时处理 CH2的端子=>我可以使 VBST2、DRVH2和 DRVL2保持断开状态,并通过1K 欧姆电阻将 SW2、CS2、VFB2和 EN2接地。
    e2e.ti.com/.../323471
    我是否应该将 CH1的引脚视为类似于 CH2的引脚? VO1呢?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vito、

    是的、您可以参考您提供的数据。 CH1的引脚 si 类似于 CH2的引脚。 VO1通过1k 欧姆接地。

    请注意、5V LDO 和3.3V LDO 仅支持100mA。 如果禁用 CH1和 CH2、则 VREG5引脚切换功能将被禁用。 因此 LDO 效率很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在该论坛中参考该建议。 CH1的 CAN 与 CH2类似。 对于 Vo1,请使用1千欧连接到 GND。 如果您不想使用 CH1和 CH2、这意味着您也无法使用 Vclk。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edwin:Vental、

    非常感谢您的快速回复。
    我将使 VBST1、DRVH1、DRVL1、VBST2、DRVH2和 DRVL2保持断开状态、连接 VO1、SW1、CS1、VFB1、 EN1、SW2、CS2、VFB2和 EN2通过1K 欧姆电阻接地、并通过200欧姆电阻接地(请参阅数据表第15页)。

    谢谢!