This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:负电源变得不稳定/未通过阶跃输入(Vin)进行调节

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627274/tps54240-negative-supply-becoming-unstable-not-regulating-with-step-input-vin

器件型号:TPS54240

您好!

我对用于生成12V 输入电压的-ve 5V5电压轨的 TPS54240有一些问题。  电路工作正常、但我发现在某些上电情况下、转换器将无法正确调节、并且会消耗过多电流。  该设计基于 SLVA317应用手册。  

我发现、如果我循环通电到我可以通电的电路、则会反复地使电路无法正确加电、并且我仅获得~μ A 至1V 的输出和显著增加的电流消耗。  奇怪的是、我只有在将连接器物理上拉至 PCB 时才会出现这种行为、如果我使用台式 PSU 的开/关来循环通电、我不会遇到这种问题、因此我觉得它与转换器的瞬态响应有关。  应用下电上电周期之间的时间似乎也存在相关性、如果在电路处于室温时将其保留在2-5秒之间、则会反复出现故障、但如果我将其保留超过8秒、则从未发生故障?  这种计时似乎也与温度有关。

我已经尝试调整 Vin 电容和 Cpole 电容、这些似乎也会影响故障发生的时间、但我还没有能够解决这个问题。  此外、我的 PCB 中只有一些表现出这种行为、因此更难找到解决方案。  

我们很高兴收到任何建议。  

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:请与我们分享您的原理图和 PCB 布局。 在以电源接地为基准的 IC 附近放置一个大容量电容器和一个以负输出为基准的 IC 旁边的电容器非常重要。 工作 PCB 和非工作 PCB 之间有何区别?

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺乏客户的响应、我正在关闭该主题。