This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:DPM 电压范围

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593196/bq25120-dpm-voltage-range

器件型号:BQ25120

大家好、

在 BQ25120内、可通过更改寄存器值将 DPM 电压从4.2V 修改为4.9V。 如果锂离子或锂聚合物电池电压为4.2V 已充满电、为什么 BQ25120 DPM 电压 设计为高达4.9V?

此致、

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda、

    VINDPM 用于确保输入不会下降到低于所需的阈值。 当它无法为系统负载和电池充电提供足够的电源时、输入电压将下降。 DPM 将降低输入电流、以防止输入电压一旦降至编程电平、就会下降。 通过这样做、系统电压保持稳定。

    换言之、此函数将优先考虑系统电源。 第二次为电池充电。

    此致、
    Joe