This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:当输出电感器变大时、LM53603无法输出恒定频率 PWM

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627898/lm53603-q1-lm53603-can-not-output-a-constant-frequency-pwm-when-its-output-inductor-changed-larger

器件型号:LM53603-Q1

你好

   我们将 LM536035用作12V 至5V 的电源、当我们使用参考设计时、直流/直流转换器工作正常、但 EMC 参数 在  倍频方面不是很好。

   当我们更改输出电感器的值时、EMC 参数会更好、但此时、输出 PWM 频率会 变得不稳定、如下所示:

   如何选择 外设组件的值、是否有任何方法可以计算这些值。

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请提供电路原理图、其中包含前后的电感器值。
    应该指出的是、输出电感器对 EMI 没有非常显著的影响。
    期待您的回复。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺乏客户的响应、我正在关闭该主题。