This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:在 DCP 上获得 bq25890 1.5A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593103/bq25890-bq25890-1-5a-obtained-on-dcp

器件型号:BQ25890

你(们)好

我的客户正在测试 bq25890evm。

他将 D+ D-引脚短接以模拟 DCP 连接。 在 R19上、他将修整电位计短接至0。

根据我们的理解、他应该得到大约3A 的电流、但从电源汲取的电流仅为1.5A。

我们是否可以放大以从 EVB 获得所需的3A 电流?

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ILIM 电阻器的值是多少? 输入电流限制是 I2C 寄存器和 ILIM 引脚之间的最低电流限制、这意味着如果 ILIM 电阻器将电流限制设置为1.5A、即使 D+/D-检测导致3.25A DCP 限制、这也将是输入电流限制。