This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如何增大浪涌电流

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632260/tps23861-how-to-increase-increase-inrush-current

器件型号:TPS23861

TPS23861、Seting ICUT = 645mA,当 PD 连接 PSE 并正常上电时、重新插入 PD 当 PD 电流增加到425mA 时、TPS23861无法提供 PD、TOS23861显示过载保护。 在应用中、它将导致无法提供30W PD 设备、因此我们希望增加浪涌电流以增加启动功率、从而满足更多 PD 设备的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    我已经联系了我们的 PSE 专家、他们将在本周的某个时间与您联系。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    TPS23861无法调节浪涌电流。 当您重新插入 PD 时、如果浪涌电流大于浪涌电流限制、PSE 将在 TSTART 延迟后关闭端口。 因此、您还应检查 PD 浪涌电流设置。 通常、在浪涌期间、电流受到 PD 侧的限制、PD 侧内部有一个 FET、可控制小于400mA 的浪涌电流。

    我建议您最好从 PD 侧检查 PD 浪涌限制。

    谢谢你
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    我们的2类 PD (30W)及更高型号具有固定的浪涌电流。 不幸的是,这种情况不能增加。

    谢谢、
    Tom