This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:有关规范的一些问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633270/tps2378-some-questions-about-the-specification

器件型号:TPS2378

您好!

我们的客户对 TPS2378有4个问题。

检测和分类后 PD 检测后的最大功耗是多少?

2.对于2类情况、T2P 引脚是否断开?

关于 RAPD 1和 RAPD 2的选择、我们的交流适配器为27V

 在这种情况下、他们如何选择电阻值?

数据表中电路图的交流适配器侧是否安装了二极管 DA 以防止回流?

 是否为必填项?

如果 您知道、请进行教学。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    1.您是否在电力输送过程中要求 IC 的功耗? 在这种情况下、答案取决于电流输入电压(42V-57V)。 将偏置电流(285-500uA)( www.ti.com/.../tps2378.pdf 的第6页 )与电流输入电压相乘,仅获得器件的预期功耗。

    T2P 只是一个指示器。 您可以根据需要将其保持打开状态、但会保持高电平、因为2级是1类、而不是2类。 2类仅为4类(PD 时为25W)。

    电阻器选择请参阅第8.2.2.6节。 您的目标是保持分压比、在 APD 下获得27V 至1.5V 的电压、同时使用更大的电阻器来降低功耗。

    4、是的、它是一个 ORing 二极管。 有关 PoE Oring 的更多信息、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slva306a.pdf

    希望这对您有所帮助!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    非常感谢。
    您的善意回应非常有帮助。 我会告诉客户。

    谢谢你。
    Mayumi