This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:不使用 TS 时该怎么办

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593095/bq24297-what-to-do-with-ts-when-not-used

器件型号:BQ24297

您好!

我将在下一个设计中使用 BQ24297、但我不需要 TS 引脚功能。 我应该如何处理该引脚? 让它浮动还是连接到某个东西(VDD、VBAT、GND 或其他东西)更好?

提前感谢。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    如果您不使用 TS 引脚、则需要在 REGN 和 TS 之间放置一个固定电阻分压器、该分压器将强制恒定 TS = REGN 的%。

    5.25k 和7.57k 等电阻分压器将为您提供大约60%的 REGN @ TS。 请参阅数据表中的图40。

    此致、

    Joel H