This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:TPS5420直流/直流降压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628968/tps5420-tps5420-dc-to-dc-buck

器件型号:TPS5420

大家好、

如果我在 EVM tps5420evm-605的输出端仅获得0.8伏的电压、原因是什么?

输入12V 直流实验室电源、电流切断为3安、负载=15 Ω、20W\通过使用 R_Vsenss=R6=31.6k、预期电压为3.3伏、但我看到的电压为0.8伏!!!

感谢您的任何评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../slvu163.pdf 上 EVM 的用户指南

    用户指南第3页提到要获得3.3V 输出电压、R2应为5.9kOhm。 我在原理图中找不到 R6。

    TPS5420的基准电压为1.2V。 如果您在输出端仅看到0.8V 电压、则表示稳压器完全没有调节。 当该器件进行调节时、Vsense 引脚电压应等于基准电压1.2V。 输出电压不应低于该电压。

    要进行调试、请测量输入引脚上的电压、确保引脚上的电压为12V 直流输入电压。 然后探测 PH 引脚电压、波形应为 PWM 信号、如数据表的图17和18所示。 PH 引脚电压的峰值应约为 VIN 电压。 同时确保输出未过载。 测量输入电源电流、它应该大约为 Vout*Iout/Vin。

    希望这些对您有所帮助。

    -杨