This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17570Q5B:要了解电流内的热升、需要通过 CSD17570Q5B 体二极管

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592996/csd17570q5b-to-know-the-thermal-rise-within-current-go-through-the-csd17570q5b-body-diode

器件型号:CSD17570Q5B

您好、专家、

应用程序来自冗余电源。

持续电流将在 一段时间内流经体二极管。

条件:

Vo = 12V

IO (流入体二极管)=31A

持续时间= 1.87mS

请建议您了解 这种情况下的温升。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    如果不了解热环境的所有细节、就无法准确预测这种情况。 虽然结至外壳热阻抗可通过瞬态热阻抗曲线(图1)估算、但外壳至环境的热阻抗仍然完全未知。

    在31A 时、二极管的压降将为0.75V 和0.6V、具体取决于此时的结温。 让我们看看0.75V 的最坏情况、假设 FET 将耗散31A*.75V = 23W。

    在这短时间内、我们可以假设大部分热阻抗将是结点到外壳、因为外壳到环境的速度要慢得多(更多
    电容)。 因此、如果您需要0.3 (从热阻抗曲线上的1ms 开始)、0.3*0.8degC/W*23W = 5degC/W

    我不确定这种方法在热布局中的精确度如何会产生很大影响、但更长的脉冲持续时间更是如此。 也就是说、对于这一单个事件、温升不应非常严重。