This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842A:UC3842AN

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628153/uc3842a-uc3842an

器件型号:UC3842A

我有一个来自一台设备的功率 CCA、用于450Vdc 的8通道电源、我们正在进入墙壁。 在电路中使用 UC3842AN 时、我们查找了该组件的一些应用、遇到了一个看起来像是通过滤波而得到的应用、允许在输出的上半部分输出450Vdc、而从下半部分输出-450Vdc。 我们让它开始以484VDC 输出实现均匀运行、但它不会比现在低。 如果有人知道我可能会怎么做、请告诉我们您认为问题是不允许电压下降到输出所需的位置、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在此感谢您关注 TI。

    如果您不介意、我有几个问题可以帮助我更好地理解您的顾虑。

    1) 1)您能否分享任何原理图设计详细信息、以便更好地了解相关电路?

    2)!对于您看到的问题、您能否提供输入和输出条件以及有关问题期间发生的情况以及它是否在其他条件下工作的更多详细信息?

    3) 3)此设计来自何处? 是谁制作的? TI 参考设计/EVM 或其他来源?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须与您分享我拥有的内容、因为它所提供的设备具有副本写入功能。 为了安全起见、我必须在论坛上进行一次一对一聊天、以展示我拥有的内容。

    此外、在我等待回应时、我遇到了在 CCA 上解决的问题、我认为这个问题解决了。 但是、我仍然需要一对一聊天来验证它是否完整以确保它。 如果您需要我的电子邮件、我可以在需要时向您证明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的更新。 我很高兴听到您可能已经解决了您的问题。  

    如果您可以更详细地发送任何电气原理图、布局、BOM (组件列表)以及故障波形和说明、请访问 john.stevens@ti.com 并发送电子邮件给我

    我认为这一职位现在已关闭。

    此致、

    John