This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压解决方案、适用于12V- gt;400V/10mA

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592848/boost-solution-for-12v--400v-10ma

主题中讨论的其他器件:PMP20212

尊敬的专家:


我正在寻找一种紧凑的解决方案来进行12V->400V 转换。 负载电流预计为10mA。 在设计尺寸保持合理的情况下、处理这种异域变换的最佳控制器是什么?


谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、

    您能告诉我该应用是什么、您是否需要隔离? 非隔离式直流/直流团队是否可能具有类似的功能。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    这用于激光偏置。 不需要隔离、因此我在非隔离式直流/直流论坛上发表了这篇文章。 您对最佳方法有何看法?

    Rgds、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 PMP20212是“关闭”的,但肯定需要做一些额外的 V 和 I 工作: http://www.ti.com/tool/PMP20212

    已添加>

    另请访问 www.ti.com/tool/PMP30104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于12至400V 转换、您无法进行基本升压。 占空比将太高。 具有高升压比和低电流的设计多次使用反激式、多级电荷泵或具有合理占空比的第一级升压、后跟一些电荷泵级完成。  

    以下是一种方法;

    SEPIC 多倍恒流电容充电器(15V 输入电压至400V/420V 输出电压@ 80mA)参考设计

    它具有多个 L 和 C 级、电流高于您所需的电流、因此可能不是完美的选择。

    但值得一看。

    另一个设计是附加的 PMP1435。

    这不是在网络上、而是在我的存档中、因为它很好地展示了电荷泵之后的升压阶段。

    1mA 时、输入电压为12V 至400V。

    电流低于要求的值、但我认为可以增加电流。

    e2e.ti.com/.../PMP1435_5F00_REVA_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP1435看起来不错。 除了原理图之外、我们还有其他什么吗?

    Rgds、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    此设计已经过构建和测试。
    因此、我们提供了原理图、BOM、测试结果、光绘文件和电路板文件。
    电路板文件是 PCAD 格式的.PCB。  SCH 也是 PCAD
    PCAD 可导入到 Altium Designer 中。

    我将把它们附在这个帖子上。

    如果用户使用该设计、则必须对其负责。
    此设计仅供参考、不保证不会出现错误。
    我已经向很多客户推荐了这个、它运行得很好。

    e2e.ti.com/.../PMP1435_5F00_REVA_5F00_TestResults.doc

    e2e.ti.com/.../PMP1435_5F00_REVA_5F00_BOM.xls

    e2e.ti.com/.../PMP1435_5F00_REVA.PCB

    e2e.ti.com/.../PMP1435_5F00_REVA.zip

    e2e.ti.com/.../PMP1435_5F00_REVA.SCH