This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:TPS54678 UVLO 精度

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643102/tps54678-tps54678-uvlo-accuracy

器件型号:TPS54678

尊敬的 TI 专家:

您是否有关于 TPS54678的使能下降阈值精度的详细信息? 数据表仅指定了1.18V 下降阈值的典型值(EN 引脚上的 UVLO)、但没有最小值/最大值。
在整个温度范围内、我需要达到多大的精度?

谢谢、此致、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能与上升阈值相同。 让我检查一下。 可能是一天左右的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vin = 2.95V 且 Ta =-40 C 时、非官方6 Σ 最小值为1.1342V
    Vin = 6V 且 Ta = 150 C 时、非官方6 Σ 最大值为1.2331V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John 和其他 TI 专家

    在不深入理解内部电流阱的物理因果关系的情况下、我尝试计算6西格玛值对 Vstart 和 Vstop 的影响。 我使用了第14页数据表中的给定公式以及原理图 R1=64k9和 R2=31k6中的电阻器值。 在 Excel 中经过多次迭代后、我收到了 Vstart=3.9V-4.0V 和 Vstop=3.3V-3.5V 的以下范围:
    VSTART3.9
    VEN_FALLING1.2331 (Vin = 6V 且 Ta = 150 C 时)
    VEN_Rising1.3
    VSTOP3.515
    IP0.0000007
    IH0.0000028

    R1=(F4*(F5/F6)-F7)/(F8*(1-(F5/F6))+F9)64985.36683
    R2=(F12*F5)/(F7-F5+F12*(F8+F9))31933.96484


    VSTART 4.
    VEN_FALLING1.1342 (Vin = 2.95V 且 Ta =-40 C 时)
    VEN_Rising1.3
    VSTOP3.3
    IP0.0000007
    IH0.0000028

    R1=(F4*(F5/F6)-F7)/(F8*(1-(F5/F6))+F9)65707.15058
    R2=(F12*F5)/(F7-F5+F12*(F8+F9))31106.86494

    我的计算是否合理?

    此致
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大
    这看起来是正确的、如果您发布 Excel 文件、我可以对其进行双击检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请找到我的 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS54678RTER_5F00_EN_5F00_Threshold.xlsx

    此致

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    直到昨天、我才看到您最近的帖子。  文件看起来是正确的。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!