This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ78350-R1:如何调试 BQ78350-R1和 BQ76930

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76930, BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628930/compiler-bq78350-r1-how-to-debug-the-bq78350-r1-and-bq76930

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76930EV2400

工具/软件:TI C/C++编译器

我设计了一块电路板、使用 BQ78350-R1和 BQ76930管理8组电池、电池使用锂离子电池。 使用 BQStudio 工具调试连接到 EV2400的电路板。 由于电池不是传统的、因此芯片的默认配置和测量值是错误的。 某些配置需要修改。 是否有详细的芯片调试文档? 例如、首先需要修改哪些寄存器、然后是电压、电流校准、电池容量、自学习、 GPC。
在我更改了几个参数后、电压和电流被 正确测量。 但剩余电量百分比显示错误(满电量时显示0%)。 我不知道如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在运行一组实验并使用我们的工具评估日志文件后、您需要在电量监测计上配置 CEDV 系数。
    请在下面的链接中查看有关要运行的实验以及获取系数的过程的详细信息。
    www.ti.com/.../GPCCEDV

    这将使您的设置能够相当好地工作。

    如果需要进一步调整、请参阅以下链接中的器件技术参考手册'

    www.ti.com/.../sluubd3
    谢谢
    Onyx