This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65218:使用 tps65218为 xc7z010供电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00478, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633239/tps65218-use-the-tps65218-to-supply-the-xc7z010

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:TIDA-00478

我想   ,PMIC tps65218为 Xilinx zynq7000 SoC XC7Z010 μ A 供电、但 tps65218的默认输出电压和电源序列不符合 XC7Z015的要求。 TI 参考设计 TIDA-00478使用 tps65218来提供 XC7Z010。这是如何工作的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhen、

    您在器件数据表中看到的 TPS65218的默认输出电压和电源定序适用于 AM335x/AM437x 系列处理器中的"ARM Cortex-A8/A9 SoC"。

    我在 TI.com 上看不到 TIDA-00478参考设计
    您能告诉我您在哪里找到了此设计吗?

    我还将此帖子分配给了熟悉 TPS65218和该器件已开发的型号的工程师。 如果器件有 Zynq 7000型号、则可能是未发布的版本。 要接收有关未发布变体的更多信息、您需要联系当地的 TI 销售团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhen、

    TPS65218器件可为 Zynq 7000器件供电。 但是、这将需要新的 OTP、并且业务案例必须获得批准。 先前显示的参考设计 仅用于展示器件的功能、仅用于纸质设计。

    请与您的 TI 销售代表联系、一旦业务案例获得批准、我们就可以提供样片。 此外、您还可以使用 I2C 更改初始电压并使用器件的默认配置。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、
    非常感谢