This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:TPS56060数据表:第27页 equ 8–如何计算开关频率

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593047/tps54060-tps56060-datasheet-page-27-equ-8-how-to-calculate-the-switching-frequency

器件型号:TPS54060

支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/

尊敬的社区:

我们希望将 TPS56060器件与不属于 WebBench 工具生成的推荐电感器列表的电感器一起使用。 因此、我们的目标是使用电子表格计算来计算所有必需的参数。 但是,第27页(equ 8)上计算 f_switch 最重要的公式包含未定义的参数“RHS”。 我认为这应该是 RDS (ON)、但如果有人能提供提示、我会很高兴。

此外、fshift 和 fskip 之间的差异没有明确定义。 我认为,如果是快捷方式,f skip 表示给定输入电压下可能的最低开关频率,因为许多开关打开状态都“跳过”以降低电流。 我是对的吗?

 

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、RHS 为"高侧电阻"、与 RDSon 相同。 我不知道为何这样说。 Fskip 和 Fswshift 频率与最小可控导通时间相关。 您应保持低于这些频率、以便您的工作时间超过最短可控导通时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的响应–如果我理解您的答案与 f_skip 下方选择的开关频率相比、可以在安全的条件下操作 TDS54060器件。 数据表(www.ti.com/.../tps54060.pdf )第28页的“8.1.5如何连接到 RT/CLK 引脚”一节指出,频率偏移可以是1到8范围内的整数。 如果我选择8而不是1 f_skip 上升8倍–这是正确的还是应该选择 f_shift = 1 (equ 28数据表第27页)?

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您可以假设在短路故障条件下、输出电压将较低、可能为0.1V、频率将按满因子8移位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您回答我的问题。

    此致、
    Matthias