This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3918:在没有 VBUS 的情况下、电池电流反向流向 CHG_IN 引脚

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633460/lp3918-current-of-battery-is-flowing-backward-to-chg_in-pin-in-the-absence-of-vbus

器件型号:LP3918

在 BATT 和 CHG_IN 之间、是否有任何方法来控制 LP3918内衬充电器块中的开关? 我提出的原因是、在没有 VBUS 的情况下、电池中的电流以某种方式流回 CHG_IN 引脚。 有一个连接到 CHG_IN 引脚的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您可能需要确保 SET_LDOMODE 为0、但充电器没有隐藏控件、并且器件内部具有反向电流阻断二极管。

    还有什么连接到 VBUS?您如何测量该电流?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDO 模式意味着什么?
    我是否可以复位 EN_CHG 位以禁用充电器?
    对于我的应用、CHG_IN 上的 VBUS 连接到 iPad。 尝试避免电池通过 CHG_IN 引脚流向 iPad 的任何电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    LDO 模式仅适用于 LP3918TL_L、不应与电池一起使用、并允许将 BATT 轨用作4.2V 电源。

    您可以使用充电器位进行实验、清除该位是否会移除观察到的电流?

    该器件具有用于充电器的反向电流阻断二极管、因此这不是问题。 您能否验证您是如何测量该电流的?

    此致、
    Rick S.