This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76pl455a

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628902/bq76pl455a-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A

你(们)好  

我对支持堆栈16 IC 的 bq76pl455a 有一个问题、这意味着支持的最大电压为3.6V*16*16=921V;如果我们的系统高于1000V、BQ76PL455A 是否仍然适合我们?

因为我们需要用于我们的高电压 ESS。 如果仍然适用、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、

    您想要堆叠多少个电池/模块?

    您对我们的16模块限制回答正确。 可以通过其他方法来解决该问题、例如使用具有2个基本器件和2个菊花链的"混合"架构。 借助一些创造性的器件选择/原理图设计、这可以通过一个 MCU 来实现