This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:如何保护输入免受高于12V 的电压影响

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593122/tps63060-how-to-protect-the-input-from-voltage-higher-than-12v

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63070

TPS63060的工作电压最高仅为12V。

我使用了常规串联电阻(1K) 和齐纳二极管(12V)、以便保护输入免受更高电压的影响、但 TI 器件不工作。

问题是串联电阻器、如果将电阻器减小到~1欧姆、则可以正常工作。

我们如何保护 TPS63060免受12V 以上的影响?

谢谢

帽子猫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的输入电压高于12V、我建议使用 TPS63070。
    您的最终应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终端应用需要至少24V 的输入。
    TPS63070的输入电压高达16V。

    输入范围为应用所需的2.7V 至24V。