This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:与热插拔配合使用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628849/tps22966-use-with-hot-plugin

器件型号:TPS22966

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望使用 TPS 22966作为针对热插拔的措施。

e2e.ti.com/.../TPS22966.pdf

・它将按 GND => VIN 1和 VIN 2的顺序进行连接。
・当焊盘端子滑动时、GND 或 VIN 1、VIN 2的触点可能会瞬间分离。
TPS22966是否存在问题?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    TPS22966不适用于热插拔应用、因为它的最大绝对电压为6V、并且缺少 OVP 功能。 当 VIN1和 VIN2断开并重新连接时、电压瞬变有可能会超过6V、如果是这种情况、则器件很可能会损坏。

    至于 GND 的瞬时分离、该器件没有任何" GND 丢失"特性、我们不对此行为进行表征。 查看这是否起作用的最佳方法是在客户的用例下进行测试。

    通常、我们建议使用 TVS 或其他抑制二极管将 VIN 上的电压保持在6V 以下。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius