This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 而不是 max15303

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS54628, TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628589/instead-of-max15303

主题中讨论的其他器件:TPS544B20TPS54628TPS54627

您能否将 TI 材料推荐给而非 MAX15303?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好503...

     虽然此 Maxim 器件没有直接插入等效项、但有许多可能的解决方案。  请提供一些操作要求、例如 VIN、VOUT、IOUT、然后我们可以提供一些极好的建议。

    在您的服务中、

     ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还请提供您想要的优先级功能。  我们确实有一些具有 PMBus 的中等输入电压(4.5V 至17V)输入器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    初步搜索结果表明、TPS544B20是最匹配的器件、TPS544B20是额定电流为20A 且具有 PMBus 的 DCAP/DCAP2器件。 通常、我们在电流更高、性能更高的器件上提供 PMBus。 如果您不需要 PMBus、则有许多选项。 TPSS54620电流模式6A、TPS54627 DCAP2 6A 或具有 Eco-mode 的 TPS54628 DCAP 2。 如果您对这些感兴趣、请告诉我。