This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:当输入电压较低时、LED 输出为脉冲。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628979/tps92513-led-output-is-pulsing-when-input-voltage-is-low

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件: TPS92515

大家好、

我在使用 TPS92513进行的设计中遇到问题。  

我设计了降压转换器来驱动并联的2个 LED 链。 每个链都有3个 LED。  

]我将 PDIM 引脚连接到将提供调光功能的微控制器(PIC)。

两个 LED 链半时间打开和关闭(多路复用)。

我发现、在低电压下、我可以看到 LED 发出脉冲、而不是稳定的输出。 我认为这可能是我的电路的问题,因此我获得了 TPS92513 EVM 并将其连接到电源。 该单元由生成500Hz 方波(50%占空比) 的函数发生器控制、我也可以在该电路中看到确切的脉冲。  

这是我要问的问题。 当输入电压低时、LED 脉冲的原因可能是什么? 在较高的输入电压下、该单元稳定而无闪烁。

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mat、您好!

    如果不看到波形、我无法100%确定、但我很确定我知道您看到的是什么。 当 PDIM 为低电平时、引导电容器未充电。 如果其上有足够的电压、这是可以的。 但当 PDIM 为低电平时、电感器电流将降至零、PH 引脚将稳定至输出电压。 如果输出电压低于输入电压(稳压启动电压) 6V、则会强制其快速放电至 Vin-Vout、然后从该点进一步放电。 如果输入电压为6V 或高于输出电压、则其放电的电压将不会足够高。 但是、当您在某个时刻低于该值时、它将能够放电至低于引导 UVLO 阈值、并且在 PDIM 再次拉高时、它会出现行为错误。

    因此、该器件虽然是一款很好的器件、但不适合用于 PWM 调光、除非您的输入电压高于输出电压大约5V 或6V 或更高。 如果您需要更少的余量、我建议查看 TPS92515。 即使输入电压非常接近输出电压、它也可以很好地进行 PWM 调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    谢谢。 遗憾的是、我处于设计阶段、无法使用另一个器件、因为我已经布置了 PCB。 我尝试不使用 PWM 调光引脚、而是使用 IADJ 引脚来控制调光。 在这种情况下、我只需要在 PDIM 引脚保持高电平的情况下在 LED 链之间进行多路复用。
    我发现、当我更改 PWM 频率(介于100和1kHz 之间)时、脉冲会停止、但当我改变输入电压时、它会在不同的电压下开始脉冲。 :(
    谢谢、