This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:最大 输出电压

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592822/tps51220a-max-output-volatge

器件型号:TPS51220A

你(们)好

下面我有一些问题:

我想在输入电压为24V 的12V/3.3V 的输出电压为10A 输出电流的条件下使用 TPS51220A

根据数据表、TPS51220A 可输出高达12V 的电压、但电压为12.5V 呢? 因为我希望有一些裕量。

2.什么将输出电压限制为12V? 环路补偿?  或其他事了吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为12.5V 的输出电压应该可以、我认为严重的限制是 CSP/CN 工作电压额定值。 建议不要超过13V (您可以参阅 DS 中的第3页表)。 如果使用12.5V、则在增加纹波和过冲后、裕度会更小。 但是、如果总 Vout 电压可控制在13V 以下、则应该没有问题。

    此致、
    裕昌