This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6401-Q1:nRST 引脚的异常波形

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A6401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631585/tps7a6401-q1-the-abnormal-waveform-of-nrst-pin

器件型号:TPS7A6401-Q1

您好!

我们的客户使用 TPS7A6401-Q1将12V 转换为5V/300mA、但遇到了问题。 当 nWD_EN 和 WD 引脚保持低电平时、nRST 引脚的波形应定期为低复位电平。 但是、实际上 、低电平的时间非常短、然后缓慢上升。 那么、什么原因可能导致 nRST 引脚的异常波形? 如果此波形应用于 MCU 的 RST 引脚、MCU 能否正常复位? 谢谢!

注意:原理图与 TPS7A6350相同、因为它与 TPS7A6401引脚对引脚连接、FB 引脚已正确连接。 如图2所示、nRST 引脚的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!

    我正在调查您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您能帮助分析此问题吗? 我正在等待您的回复、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!

    您是否会提供有关 HC08RST 负载的更多详细信息、如输入阻抗和电容? nRST 似乎很难为该特定节点充电。

    等待时、我仍在检查并尝试是否存在其他问题。 我将尝试查看我是否可以在实验室中找到一个 EVM、我还计划在工作台上验证这一点。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!

    我已经订购了一个 EVM、以便我进行基准评估。 它应在2-3个工作日内到达。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢你的答复。 我问过客户、他们验证 RST 引脚上没有电容、所以我对此感到困惑。 总之、感谢您的操作、我正在等待您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在我获取 EVM 后随时向您进行更新。

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw、您好!  

    我能够验证 nRST 在 EVM 上是否正常工作、请参阅随附的屏幕截图。 我很怀疑您的客户在 nRST 引脚上有某种电容负载。 您提供的波形清楚地显示了一个电容正在逐渐充电。  

    我建议让您的客户检查 nRST 引脚并提供与该节点相连的电路的详细信息。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的测试。 我已经询问过我们的客户、他们验证 nRST 引脚上没有任何电容负载。 因为客户没有提供实际电路、所以我现在无法判断问题出在哪。 如果客户这样说、还有什么其他原因可能导致波形异常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!

    正如我之前所说的、您的客户提供的波形清楚地表明有东西正在充电。 我建议您要求他们为您发货。 在这一步中、我不确定我还能提出什么建议。

    此致、
    Jason