This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610和 BQ27220硬件问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627882/bq24610-bq24610-and-bq27220-h-w-issue

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ27220

尊敬的 TI 成员:

                      这是 Hung、请帮助我解决我的硬件问题。

                       在原理图中、我同时使用 BQ24610和 BQ27220。

                       BQ24610用于为电池充电并切换由适配器或电池供电的系统电源。

                      由于操作系统需要知道剩余的电池电量、因此我使用 BQ27220通过 I2C 总线让 SOC/CPU 知道此类电池电量信息。

                       但是、BQ24610行为错误、无法切换电源、无法为电池充电。

                       移除 BQ27220相关原理图实验后、BQ24610行为正常、可以切换电源并为电池充电。

                      以上是我目前遇到的问题、波纹图是我的电力输送、所附文件为 BQ27220 (P37-BATT RECORDER PDF)和 BQ24610 (P25–SYSTEM_PWR.PDF)原理图。

                       请帮助处理行李箱物品

  1. BQ24610原理图是否正确?
  2. BQ27220和 BQ24610能否同时使用?

或有关此问题的任何建议/实验。

请提供相关建议。

e2e.ti.com/.../6102.P25-_2D00_-SYSTEM_5F00_PWR.PDF

e2e.ti.com/.../8371.P37-_2D00_-BATT_5F00_RECORDER.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将 bq27220发布到单独的主题中、否则监测计团队将不会收到通知。

    我将查看 bq24610原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图的 bq24610部分看起来正常。 同样、请启动单独的线程以查看 bq27220。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingZou:
    我想向您提供布局板文件、请帮我进行审阅。
    您能给我提供电子邮件吗?

    谢谢、此致
    挂起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、您好、

    根据您的描述、当 bq27220与充电器断开连接时、充电器工作正常。 这告诉我您的充电器设计工作正常。  

    您是否已与 bq27220团队就此器件进行过检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局文件所用的软件是什么? 如果不是 Altium、我们很难打开。 请捕获您的布局并标记所有相关组件供我们查看。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingZou:
    是的、我还将问题发布到电量监测计论坛、而 TI 相关成员回答了原理图、到目前为止似乎还可以。
    但是、我对 BQ27220有些困惑、因此我会与他详细讨论。

    请问您可以读取哪种布局文件格式?
    您能否提供电子邮件?

    谢谢、此致
    挂起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在 Altium 中打开文件。 它通常位于.PcbDoc 中

    我将向您发送一封电子邮件。