This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:短期数据记录器电池+充电器解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, BQ24192, TPS61291, TPS22860, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592290/bq24192-solution-to-short-term-data-logger-battery-charger

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529TPS61291TPS22860BQ25892

您好!

设计使用一个700mAh 锂离子电池运行的产品。  MSP430F5529和一些传感器、器件必须每15分钟唤醒一次、取样并返回睡眠状态。 运行时间为2周(336小时)。 提供 USB 连接器用于充电和数据传输。 尚未设置系统其余部分的功率预算。

通过查看 BQ24192器件、可以看到、在其最低功耗模式下、它将消耗4mA 电流。  仅此一项、700mAh 电池组的续航时间仅为175小时。

因此、我的下一个选择是使用 TLP5111等系统计时器为所有器件加电、但 BQ24192似乎缺少"断电"控制信号。

如果我可以通过某种方式关闭 BQ24192、 我仍然需要使用 TPS61291作为升压转换器为 TLP5111计时器供电、以驱动 TPS22860负载开关为 BQ24192供电...  这很凌乱。

是否有人知道 BQ24192等器件更适合用作短期数据记录解决方案中的锂离子电池接口、该解决方案可以断电、进入睡眠状态或具有用于系统计时器的集成式低 Iq LDO?

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="cingp"]如果我可以通过某种方式关闭 BQ24192 [/quot]

    这样、您是要关闭系统(SYS =0V)还是让 SYS 由电池供电、但要切断转换器的电源。

    bq24192允许主机通过 I2C 关闭内部 BATFET、从而切断电池到系统的电源。 问题在于、如果这样做、主机也会关闭、打开 FET 的唯一方法是应用 VBUS。

    您可以直接通过电池为 MSP430的 LDO 和 I2C 上拉电阻器供电、但这会影响性能、因为您的电池将始终处于放电状态。 您可以将 MSP430置于 LPM3.5或类似器件中、并在这些条件下测试电池的运行时间。

    如果您想切断适配器的电源、可以使用主机将器件置于 HIZ 模式、这样会关闭内部 LDO 并将器件置于低静态状态。

    我还建议查看 bq25892、它与 bq24192非常相似、但具有比192更低的静态电流。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    BQ25892似乎更适合该工作。

    此致。