This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:PROCHOT 极性和电源焊盘过孔

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592827/tps65094-prochot-polarity-and-power-pad-via

器件型号:TPS65094

您好!

对于 TPS650944、您能否再次确认 PROCHO 是高电平有效还是低电平有效?  

关于电源板的过孔实现、我们这里的最低要求是什么?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我已将该主题分配给该器件的专家。

    此致、

    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    感谢您发帖到 E2E。

    PROCHOT 信号为高电平有效(当 PMIC 温度> thot 时拉高)。 处理器需要 PROCHOT_B (低电平有效)、因此需要逆变器。

    数据表建议的孔径为0.2mm (8mil)。 这与我们在 EVM 上使用的内容相匹配。 没有最小值或最大值规格、这只是建议值。 目的是确保 PMIC 电源垫与接地之间的良好连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。  我们是否指定了电源板所需的 GND 过孔的最小数量?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我们只建议根据数据表中的机械信息使用16个器件、此处也没有规格。