This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车闪光灯产品要求- LED 驱动器

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628839/car-flashlight-product-requirements-led-drive

主题中讨论的其他器件:LM3410

输入2.7V-4.5V、 需要 LED 降压/升压功率驱动器器件、输出稳定电压2.9V、恒定电流1.8A、请推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以建议您考虑配置了 SEPIC 的 LM3410?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3410数据表:
    .Boost
    输入电压范围为2.7V 至5.5V
    输出电压范围为3V 至24V

    但需要 LED 降压/升压功率驱动器器件、输出稳定电压2.9V、恒定电流1.8A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、您好!

    LM3410的3V 最小规格适用于升压拓扑。 您可以将其配置为 SEPIC、并提供2.9V 输出、没问题。 如果您进行了正确的设计、即低电感器纹波电流、您也可以实现1.8A。 该器件的最小电流限制为2.1A、因此在输入电压为2.7V 时将接近、但工作正常。 出于散热原因、您需要将 MSOP 封装与 DAP 搭配使用。

    此致、

    克林特