This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:突然、电量监测计测量的电流极低。 这可能是什么原因?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592769/bq3060-suddenly-the-current-measured-by-fuel-gauge-is-extremly-low-what-might-cause-this

器件型号:BQ3060

你(们)好 我们有一个使用电池和电量监测计 BQ3060的器件。 它不在我们的位置、因此我们可以访问有限的数据。

在过去的几天中、它显示出放电流为15mA、但真正的放电电流在300-600mA 范围内。 测得的电流值逐渐而不是立即下降至15mA (开始时为360mA、在1min 150mA 之后、在2min 105mA 之后、依此类推至15mA)。

此外、由于这种情况、TTE 寄存器显示最大值、因此我知道是电量监测计计算错误、而不是我的 MCU 从其读取值。

什么可能导致电量监测计突然测量如此不准确的低电流?

此致、

卡利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 首先、确保测试期间负载电流超过300mA
    • 确保您的 PCB 上没有任何器件在放电期间变得很热  
    • 尝试更换 PCB 上的新 bq3060以查看其是否正常工作